This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:有关 DSI 和 eDP 的阻抗控制

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696626/sn65dsi86-impedance-control-about-dsi-and-edp

器件型号:SN65DSI86

尊敬的

 

SoC 供应商推荐的 MIPI DSI 布线阻抗为85 +- 15欧姆、

SN65DSI86建议使用 MIPI DSI/eDP 布线阻抗100 +- 15 Ω

TI 建议使用哪种解决方案?

备选案文1. MIPI DSI 90 +- 10 Ω、eDP 90 +- 10 Ω、LCM 电缆90 +- 10 Ω

备选案文2. MIPI DSI 85 +- 10 Ω、eDP 100 +- 10 Ω、LCM 电缆100 +- 10 Ω

P.S. +-10 Ω 是 PCB 制造型号

BR

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议遵循 SN65DSI86建议、因此选项1似乎是最合适的。