This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:DESAT 故障保护二极管问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695843/iso5452-desat-fault-protection-diodes-questions

器件型号:ISO5452

尊敬的团队:

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    原理图中显示的 D1和 D2不是肖特基二极管、而是快速恢复二极管。 D1和 D2用于阻止 IGBT 集电极的高电压施加到驱动器 IC。 为了实现正常功能、只需要一个二极管。 两个二极管的成本更高、同时可提供冗余。  

    可通过更改 R2的值来调整 DESAT 阈值。 R2上的压降为500uA*R2。 客户还可以添加一个与 D1/D2串联的齐纳二极管来调节阈值电压。  

    如有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    熊您好、

    我现在明白了。

    感谢您的帮助!
    此致、