This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:D/S 错误(SNLS484E)、图10

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696381/dp83867ir-error-of-the-d-s-snls484e-figure-10

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: DP83849I

您好!

我的客户对 DP83867IR/CR 有疑问。

[问题]

D/S 图10中的10Mbps MII 发送时序图存在错误。

我的理解是否正确?

我认为发送时序不正确。

* T1正确。

* T2不正确。

*T3未描述。

我从 DP83849I D/S 中获取了以下时序图

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好!

    是的、您的理解是正确的。 感谢您的指出。 将在下一修订版数据表中对此进行修复。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet-San、您好!

    感谢您的快速响应。
    好的、我明白了。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga