This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:在使用 POE 时、是否需要在 Tx 和 Rx 上添加外部 ESD 二极管

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696667/dp83822i-is-it-necessary-to-add-an-exterlal-esd-diode-on-tx-and-rx-when-using-poe

器件型号:DP83822I

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 DP83822I、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

与 POE 一起使用时是否需要考虑任何应用。

当我使用 Microchip 时、它们需要在 Tx 和 Rx 上添加外部 ESD 二极管。  

(是否可以看到附加的文件。)

我想确认是否有必要重新添加 DP83822。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

e2e.ti.com/.../Transient-Protection-in-Power-Over-Ethernet-Applications.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    1.对 ESD 等级的需求是由应用需求推导出来的。 DP83822可提供特定的内置 ESD 保护、如果应用需要更多、您可以添加外部 ESD 来满足应用要求。

    2.对于 POE 设计、我建议您访问 TI.com 网站上提供的链接。 在本主题中、我们也提供了少数几种 TI 参考设计。

    http://www.ti.com/power-management/poe/overview.html

    www.ti.com/.../tiducy9a.pdf

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!

    感谢你的答复。

    我知道 DP83822I 内部具有 ESD 保护、但如果不够、则需要外部 ESD 保护。
    实际上、+/-16kV HBM 非常好、具体取决于应用。

    此外、感谢您发送参考 URL。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一