This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9518:NXP PCA9518A 的替代产品?

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696562/pca9518-alternative-to-nxp-pca9518a

器件型号:PCA9518

您好!

我注意到 NXP 有 PCA9518A 版本、您有这样的版本吗?

您是否知道 NXP 必须提供的 A 版本和非 A 版本之间的区别?

我唯一能够了解的是、他们能够使用 CMOS 技术而非 BiCMOS 提供2.3V 至3.6V 的更低 Vcc 范围、但我们拥有更好的 MAX Vdd 规格。

TI 对此有什么要求吗?

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、John、

    "您知道 NXP 必须提供的 A 版本和非 A 版本之间的区别吗?"
    我怀疑唯一的区别可能是他们更新了工艺技术并修复了错误。

    " TI 对此有什么要求吗?"
    该器件有一点特殊、因为它基本上是一个在其所有通道上具有缓冲功能的开关、除了您可能已经知道的 PCA9518之外、我们没有其他类似的器件。 另一种方法是使用 I2C 开关并将缓冲器放置在通道前面。

    谢谢、
    -Bobby