This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:CAN#39;t 通信

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696267/tusb4020bi-can-t-communication

器件型号:TUSB4020BI

您好、E2E、

我们的客户正在设计使用 USB4020BI 的 USB 音频附件。
他们无法处理它。
请参阅随附的文件。  如果您发现了原理图的事实点、请告知我们。

此致、
ACGUY

e2e.ti.com/.../around-TUSB4020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否上传更高分辨率的图片我无法分辨某些电阻器的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在回顾原理图后、我有一些注意事项:
    1、铁氧体磁珠没有图示、如果它们不在那里、信号将会更加嘈杂、如果这是它们可以使用的东西、这应该是好的。
    2. R2412 + R2411应该是一个电阻器、除非可以确认 TOL 为1%(引脚24)
    GRSTz 上没有电容器、必须根据数据表第7.7节满足时序要求(也可以通过有源复位来实现)
    4、电阻2401和2400相加高达90k、理想结果在1%限制的底部。 同样、如果可以确认这些值符合1%到 l 规格、则这应该是可以的
    5.过流应连接到电源开关,以便能够报告过流事件。 这对于 USB 合规性是必需的