This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297 EV 电路板

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696200/lmh1297-ev-board

主题中讨论的其他器件:LMH1297LMH1297EVM

尊敬的 Sirs:

我购买了 LMH1297 EV 电路板。 此 EV 电路板 EQ 有两种模式、CD 模式。 如果电动汽车电路板一次只能在 EQ 和 CD 模式下工作、或者它一次可以同时存在 CD 和 EQ 模式。

有关详细信息、请参阅我的设置图。

谢谢

Robin

e2e.ti.com/.../Qx12G-test-system.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    LMH1297器件可用作电缆均衡器 或电缆驱动器。  正如您所指出的、它一次一个。  LMH1297EVM 上有一个跳线 J10、用于选择均衡器或电缆驱动器操作。 如果该跳线处于向下位置-引脚3短接至引脚5 -这将选择均衡器模式。 如果该跳线位于引脚1和3之间的向上位置-这将启用电缆驱动器模式。 有关更多详细信息、请参阅 LMH1297数据表或 LMH1297EVM 用户指南。

    此致、Nasser