This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:非板载传感器(2米)解决方案

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B715, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696195/p82b715-solution-of-off-board-sensor-2-meter

器件型号:P82B715
主题中讨论的其他器件: TCA9543A

尊敬的团队:  

我的客户正在寻找一种解决方案来与远离主板2米的传感器板进行通信。   

首先、我建议使用 P82B715、但由于数据表中推荐的电源电压(最小4.5V)、客户需要考虑使用3.3V 电源。  

请像下面那样回顾我的概念、让我将您的意见结起来、找出更好、更令人担忧的解决方案。   

-主板电源仅为3.3V,它们可以在传感器板上使用5V  

-第一个概念:我是否只能使用3.3V 电源来覆盖此解决方案?  

-第二个概念:TCA9543A 转换器是否可以离系统2米远?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dino、
    我认为我们需要获取更多有关客户的信息。
    A)他们使用的电缆是什么? 它应该具有某种 pF/m 规格。 这将提供由于线束而产生的总线电容值。 如果它们没有规格、至少找出导线的测量仪表、我们可以进行一些估算。 如果电容很小、则可能不需要 P82B715、并且可能能够脱离不同的缓冲器。

    b)它们使用哪种工作模式? 标准(100kHz)、快速模式(400kHz)或超快速模式(1、000kHz)??

    以下是对您的图表的直接评论:
    1) 1)该器件将在3.3V 下工作、但您可能会遇到一些性能问题、具体取决于所需的速度和线路上的电容大小。 2米不应该太差了。 一旦我们从客户那里获得更多信息、我们就可以更好地评估问题。

    2) 2)将 TCA9543A 与 P82B715配合使用将不会像您绘制的那样起作用。 P82B715必须成对使用。 不确定您尝试使用 I2C 开关执行什么操作、请详细说明您尝试执行的操作。
    -弗朗西斯·胡德