This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:单端

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696327/hd3ss3411-single-ended

器件型号:HD3SS3411

您好~

客户正在寻找串行器/解串器多路复用器作为单端(串行器输出是同轴的。)  我发现 HD3SS3411可能适用。

请告知 HD3SS3411是否可用作单端输入?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、多路复用器可在单端应用中使用。 我会终止未使用的 IO 以匹配同轴阻抗。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin-Suk、

    只要差分输入(即 AP 和 AN)上的信号不违反器件的共模范围、HD3SS3411可与单端输入搭配使用。