This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:什么是输出低电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696164/tca9517-what-is-the-output-low-voltage

器件型号:TCA9517

你(们)好

我有一个问题、如下所示

7.5电气特性

电压典型值为0.1

但 在图12中。 端口 B 的 VOL 约为0.7V

为什么会有不同、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitry、

    TCA9517是一款缓冲 器、它有两侧、A 侧是一个具有输入缓冲器的标准开漏 FET、B 侧也有一个输入缓冲器、但它有一个具有大约0.52V 静态电压偏移的开漏 FET。   由于这是一个双向接口、 静态电压偏移允许缓冲器确定缓冲器的哪一侧控制低电平。  如果 A 侧 被拉至低电平、则 B 侧将被设置为静态电压偏移、这仍然被视为逻辑低电平。  如果 B 侧上的从器      件拉低、它会将其拉低至静态电压偏移、因此知道在 B 侧生成了"零"、并将 A 侧 FET 拉至接地、从而为 A 侧上的器件提供逻辑低电平。  

    E2E 上还有其他文章详细介绍了我们为什么需要静态电压偏移及其工作原理。

    请告诉我这是否不清楚、我可以尝试清除任何困惑。  

    -Francis Houde、