This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044RNQEVM:TUSB212 15引脚

Guru**** 2767815 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB1044, TUSB213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696183/tusb1044rnqevm-tusb212-15pin

器件型号:TUSB1044RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB212TUSB1044TUSB213

您好!

根据数据表、TUSB212有12个引脚。

但是、TUSB212的符号在 TUSB1044用户指南上有15个(14+PAD)引脚、如下所示。

我的客户误解了出现 TUSB212 15pin 版本。

此符号是否与实际引脚编号不同?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB1044EVM 器件不是 TUSB212而是 TUSB213、这似乎是不正确的。 TUSB213在器件底部有一个焊盘。