This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:TUSB1002A

Guru**** 2927550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695800/tusb1002a-tusb1002a

器件型号:TUSB1002A

我的客户是基于英特尔 ICL 平台的设计 NB。 他们想检查是否在8英寸~8.5英寸布线长度内使用 USB3.1 Gen1连接器+ TUSB1022A。 它是否仍有机会微调 USB 信号并通过 Gen2测试?

 它们考虑使用 GEN 1连接器、因为 Gen2连接器长于 Gen1超过2.0mm。 但它们没有空间来覆盖它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否仍有机会微调 USB 信号并通过 Gen2测试?
    是的、您可以对其进行调优以通过第2代测试。