This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:有关使用 TUSB9261的问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695362/tusb9261-questions-about-using-the-tusb9261

器件型号:TUSB9261

您好、先生:

1、  为什么引脚56 (SATA_TXM)连接到 A+而不是 A--? 但 引脚59 (SATA_rxm)连接到-  

   为什么引脚57 (SATA_TXP)连接到 A-而不是 A+?  但 引脚60 (SATA_RXP)连接到 A+

2. GPIO 可以打开吗?
3.如果 USB 端口连接到 USB 集线器,Pin50是否可以打开  
4.是否可以移除 SPI 闪存?
5. GRST (引脚5)是否可以打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan、

    1.上述注释说明了换用的原因。 固件反映不匹配情况。 (实施指南 P15)
    2. GPIO 可以保持断开状态,但为了省电,应将其设置为输出。
    3、引脚50不能保持开路、需要原理图中的分压器。
    4、SPI 闪存无法移除、因为它包含复位后加载的固件。 (数据表 P15)
    5.为了满足状态机的时序要求,我将在 GRSTz 上放置一个大约1uF 的电容器接地。 (数据表 p12)