This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:交流耦合电容器、偏置电压

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696059/hd3ss3412-ac-coupling-capacitors-bias-voltage

器件型号:HD3SS3412

大家好、我有一 个 PCIe 第3代应用、它与 HD3SS3412数据表应用部分中的图11非常相似。  数据表中有一条语句:"由于开关需要偏置电压、因此电容器只能放置在开关的一侧"。   系统控制器的 TX 的 共模电压低至  200mV。  这是否起作用?  系统控制器上的 RX 的共模电压为0。  这是否会导致问题?  假设器件端点未知、可能会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这将起作用共模电压需要介于0V 至2V 之间的任何值、并且您的 TX 和 RX 都在允许的参数范围内。 由于系统中的交流电容器、连接的器件不会改变共模电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图11 (我不明白为什么图片没有显示在这里)显示了我需要的多路复用器和端点之间的交流电容。 如果系统控制器 RX 处的共模电压为0、那么多路复用器的偏置电压是如何的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    系统控制器将 RX 多路复用器偏置为0V 的共模。