This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:DS16EV5110A

Guru**** 2947090 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16EV5110A, DS16EV5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695725/ds16ev5110a-ds16ev5110a

器件型号:DS16EV5110A
主题中讨论的其他器件: DS16EV5110

 DS16EV5110A 是否支持1920 * 1200分辨率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavithra、

    我不确定您尝试使用 DS16EV5110A 时的帧速率和每个样本的位数。 请注意以下公式、您应该能够根据帧速率和位数执行相同的操作:

    例如 、假设您要使用30Hz 帧速率和20位/样本:

    1920X1200X30X20X1.2= 1.658Gbps

    我们将乘以1.2、以处理视频消隐间隔。 DS16EV5110可在高达2.25Gbps 的速率下运行、1.65Gbps 完全在其范围内。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、
    我需要30fps、每个样本16位。
    该公式清楚地告诉我可以获得所需的1920×1200分辨率。

    谢谢。