This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR401:断电模式下允许非零输入信号?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695993/ds15br401-non-zero-input-signal-permitted-in-powerdown-mode

器件型号:DS15BR401

 当 DS15BR401TSQ 处于断电模式时、是否允许具有以下输入信号:

  • IN0+= 0.6V 或1.2V
  • IN0-= 0.9V

还是输入信号必须接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这应该是好的。 对于您提到的电平、我们完全处于共模电压范围(3.55V)和差分电压电平(100mV)内。

    此致、Nasser