This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:这是否可用作 RGMII 至 SGMII 转换器?

Guru**** 2924500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695284/dp83867cs-can-this-be-used-as-rgmii-to-sgmii-converter

器件型号:DP83867CS

你(们)好

我们希望将该器件用作 RGMII 至 SGMII 转换器。 是否可以使用该器件。 如果不支持 RGMII-SGMII 转换、我们希望使用两个 DP83867器件来实现。 PLZ 任何人都确认这两个选项。

谢谢

Radhakrishna Reddi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Radhakrishna、

    DP83867无法执行 RGMII 至 SGMII 的转换、因为引脚在 RGMII 和 SGMII 模式之间共享。 您能否详细说明该项目以及如何在最终应用中使用该项目?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha

    我们的设计要求 RGMII 至 SGMII 转换。 DP83867器件满足我们的 RGMII 时序要求。 但它通过将 RGMII/SGMII 作为输入来提供1000BASE-T。 我们正在考虑连接两个 DP83867器件、以实现 RGMII 至 SGMII 的覆盖范围、方法是将第一个器件配置为 RGMII 至1000BASE-T 转换、将第二个器件配置为1000BASE-T 至 SGMII 转换。 PLZ 向我们说明它将起作用。 或者 Plz 建议您是否有任何支持 RGMII 至 SGMII 转换的器件。

    谢谢

    Radhakrishna Reddi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Radhakrishna、

    两个 DP83867可通过1000Base-T PMD 接口相互连接。 请注意、它们之间需要磁隔离、将 PMD 走线从一个 PHY 直接路由到另一个 PHY 将不起作用。 由于这不是标准以太网应用、因此建议执行系统级测试。

    此致、
    Aniruddha