This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:驱动能力

Guru**** 2801815 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302, LMH0307, LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695990/lmh0302-drive-capability

器件型号:LMH0302
主题中讨论的其他器件: LMH0307LMH0324

大家好、

我的客户希望将 LMH0302/LMH0307用作3G SDI 电缆驱动器。 电缆的距离可能约为50米。 您能否帮助检查这两个器件的驱动能力?  我们是否有均衡数据? 谢谢。

BR

Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rory:
    LMH0302/LMH0307是75 Ω 电缆驱动器。 电缆长度或均衡数量主要由 LMH0324等电缆均衡器决定。 请考虑使用 LMH0324 3G-SDI 电缆均衡器和 LMH0302/LMH0307。 LMH0324可支持长3G 电缆长度(200m)。

    此致、Nasser