This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DS90LV110T:IBIS 模型

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV110T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695557/webench-tools-ds90lv110t-ibis-model

器件型号:DS90LV110T

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我有一位指定的军用客户、该客户正在申请 DS90LV110T 器件的 IBIS 模型。  这是您可以为客户提供还是创建的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    让我检查一下我们是否可以生成此 IBIS 模型、然后返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    另请查看此 e2e 主题: e2e.ti.com/.../264977。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你、Yaser。 此外、当我尝试访问您提供的 e2e 线程时、我只会收到一条错误消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    链路末尾有一个周期导致错误。 您只需将其删除:
    e2e.ti.com/.../264977

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    遗憾的是、无法为此器件生成 IBIS 模型、因此我先前提到的线程中的建议可能是他们的最佳选择。

    此致、
    相位