This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:收发器的电流消耗

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695315/max3232-current-consumption-of-the-transceiver

器件型号:MAX3232

大家好、

我需要了解 MAX3232EIPWR 部件的电流消耗,以便为电路板制定功率预算, 数据表中不建议这样做,是否有提到电流要求的文档,请提出建议。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、
    您能否提供有关用例的更多详细信息、例如电源电压、开启的 TX 通道数、每个通道的电阻和电容负载、最大数据速率? 我们可以为您提供功率耗散数据。 您可以参阅此帖子进行一些讨论。 e2e.ti.com/.../active-rs232-power-consumption-why-isnt-it-in-the-data-sheet
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、
    感谢您的回复
    电源电压为3.3V
    使用了一个 TX 通道、不确定电容/电阻负载和最大数据速率是该 IC 支持的速度。
    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    在这种情况下、您可以使用此图进行估算、其中显示  了具有3kOhm 负载的1通道的功率数据(最常见 的应用案例)。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao