This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:I2C/SMBus 多路复用器(TCA9544)与 I2C 和 SMBus 开关(TCA9545)之间有何不同

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695346/tca9545a-what-different-between-an-i2c-smbus-multiplexer-tca9544-and-i2c-and-smbus-switch-tca9545

器件型号:TCA9545A

您好、Sirs、

如标题所示、您是否会告知 I2C/SMBus 多路复用器(例如:TCA9544)与 I2C 和 SMBus 开关(例如:TCA9545)之间的差异? 我们发现 TCA9544和 TCA9545具有相同的功能、而 TCA9545具有复位输入。

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年6月1日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    功能相似、但不完全相同。 虽然开关器件允许在给定时间启用任何通道组合、但多路复用器一次只启用单通道。 如果这不清楚、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Max...Wayne Chen