This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:INT 引脚的几个问题

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695457/tca6416a-several-questions-of-int-pin

器件型号:TCA6416A

大家好

如果我们问 TCA6416A、您会介意吗?


在图32数据表中、这意味着 TIR?
这种情况是否意味着数据进入端口=从端口传输的数据、那么读取完成?


在图32数据表中、INT 返回到高电平的条件是什么?
 是否要 读取输入端口状态发生变化的数据?
您能告诉我们哪些 INT 返回到高电平的条件吗?


如果 输入端口没有变化、INT 端口是否会在读取/写入时保持高电平?


当器件执行复位操作时、INT 会运行什么?
-开机默认值:输入设置
-如果 输入端口电阻器的 Q 输出与 实际端口输入之间存在差异,INT 是否工作?
上电/复位期间输入低电平、INT 是否工作?
- 在器件 为 读取输入设置端口之前 、INT 是否保持低电平? 或者 、通过写入 配置电阻器、 INT PINT 是否返回到高电平?   

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    我将逐一解答您的问题。  

    1)   1) TIR 是中断复位延迟时间。 这是在器件确认后复位 INT 引脚或将 INT 引脚置为有效所需的时间。

    2) 2) 读取输入端口寄存器后、nINT 变为高电平。 在输入引脚上发生另一种状态变化之前、它不会变为低电平。

    3) 3) nINT 引脚将保持高电平、假定输入引脚上的状态不发生变化。 读取输入端口寄存器不会使其变为低电平、而写入输入端口不会改变 nINT 信号、因为无法写入输入端口寄存器、因为它是只读的。

    4a.) 当器件复位时、INT 引脚断开、因此引脚上的电压取决于上拉电阻器连接到的电压以及该电源的电压电平。

    4b.)  当 VCCP 斜升或斜降时、中断管脚状态可能会改变。  它取决于上拉或下拉电阻以及引脚上的电容。  如果总线具有低电容并且它们是引脚上的上拉或下拉电阻器、则不应触发中断更改、但我建议您读取所有输入寄存器以确保您在已知状态下启动系统。  

    4c.) 在读取输入寄存器之前、nINT 将保持低电平。  写入配置寄存器不会清除 nINT。

    我想我回答了您的所有问题。  如果您需要更多说明、请告诉我。

    -弗朗西斯·胡德