This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:如果使用单独的 VDPUM 和 VDPUx、则连接 VCC 电源

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695285/tca9548a-vcc-power-connection-if-use-separate-vdpum-and-vdpux

器件型号:TCA9548A

大家好、团队成员

如果我们需要为 VDPUM 上拉至待机功耗3.3V、并为 VDPU0-7上拉至主电源3.3V、如何连接 VCC 电源?

Cconnect 至待机功耗3.3V 或主功耗3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ray、

    如果该器件低于 V (POR)、则所有通道上的该器件都具有高阻抗、因此它连接到的 Vcc 似乎无关紧要。 我个人会选择 VDPUM、因为它连接到主 I2C 总线、用于在启动后与器件进行通信。

    谢谢、
    -Bobby