This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:IBIS 模型

Guru**** 2769375 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS, DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695543/dp83867ir-ibis-model

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DP83867CS

您好!

我尝试使用此 DP83867 GPHY 进行一些仿真、但它在 TX_CTRL 信号上似乎具有不正确的输出类型。  我认为这应该是输入信号而不是输出信号。  此外、其中一个数据表将其作为输入、而另一个数据表将其作为输出。 请参见 DP83867CS 和 DP83867IR。

是否有人可以修复和更新此模型?

谢谢、

Will Alarcon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    正确、应将 TX_CTRL 输入到 PHY。 我们已在 DP83867IR 数据表中记录了该误差、并将包含在下一次数据表更新中。 我们还将检查该模型。

    此致、
    Aniruddha