This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:原理图审阅请求

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695522/sn65dsi85-schematic-review-request

器件型号:SN65DSI85
主题中讨论的其他器件: SN65DSI83

我能给 TI 的某个人发送我的原理图以进行快速回顾一下。  我们已经成功使用了 SN65DSI83、我只想对该 SN65DSI85设计进行仔细检查。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您可以将原理图发送到 i-anyiam@ti.com。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    我已经查看了原理图、看起来不错。

    此致、
    I.K.