This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:逻辑引脚(D、DE 和/RE)的绝对最大额定值

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695240/sn75176b-absolute-maximum-ratings-of-logic-pins-d-de-and-re

器件型号:SN75176B

尊敬的所有人:

您能否讲讲这些逻辑引脚的绝对最大额定值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takao-San、

    逻辑引脚都具有相同的绝对最大值5.5V。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Hao