This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215:设计器件选择

Guru**** 2899680 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB215, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695261/tusb215-design-part-selection

器件型号:TUSB215
主题中讨论的其他器件:TUSB211

大家好、

有一个具有5m 电缆的 USB 2.0设计案例。

在数据表中、我们可以看到"支持长达5m 的前置通道或2m 的后置通道电缆长度"。

前置通道和后置通道的含义是什么?

此外、该设计希望仅使用硬件。

使用 TUSB211-3/5的设计注意事项是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐伊

    前置通道通常是指进入 TUSB215接收器或其他转接驱动器的任何长度的电缆或迹线。

    后置通道通常指从 TUSB215收发器或其他转接驱动器流出的任何长度的电缆或布线。 请参见下图。

    TUSB211/3/5可用于引脚搭接模式、因此无需 SW。 这是否回答了您的第二个问题?