This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:PCIe 第1代到第3代转换问题

Guru**** 2391155 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184280/ds160pr410-pcie-gen-1-to-gen-3-transition-issue

器件型号:DS160PR410

在 第1代到第3代转换期间、我观察到均衡器输出上的毛刺脉冲、在一段时间(大约1s)第3代波形正常且没有任何毛刺脉冲之后。

为这两种场景附加的屏幕截图。

均衡器设置由索引15的硬件自举选项完成。 尝试使用多个索引值时、初始数据包中仍然存在短时脉冲波形干扰。

您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abi:

    DS160PR410与协议无关、因此可用作高速信号的缓冲器。 这种转换漂移不是由转接驱动器引起的、而是由您的设置的另一部分引起的。

    最棒的

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的案例中、我将两块板作为器件和主机、器件转接驱动 器输出通过6英寸电缆 Samtec 电缆连接到主机转接驱动器、 这是否会导致问题? 我能否背对背连接转接驱动器以补偿 外部通道损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还将以50R 终止转接驱动器输出。  测试时不会有任何相关电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abi:

    此设置不应导致示波器上显示的波形数据出现问题。 发送的数据模式将基于 PCIe 发送器。

     关于端接、只要您不使用50欧姆电阻端接转接驱动器和示波器、就不会出现问题。

    最棒的

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在索引为10的应用中、通过将 RXDET 引脚与59K 端接、转接驱动器被用作缓冲器。 我将输入波形连接到转接驱动器和相应的输出波形。  输出端接 50R。 您能不能深入了解输出侧为何下冲和过冲占主导地位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abi:

    您在转接驱动器上使用什么 EQ 设置? 您是否在多个转接驱动器设置中看到过此问题、或仅此问题?

    最棒的

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    均衡器设置如下所示 :

    均衡  指数:11.

    直流增益:0dB

    RX_DET:缓冲模式

    尝试使用不同的索引值并将直流增益更改为3.5dB、问题仍然相同。  

    在 我们拥有的每个电路板上观察这种行为。 查找随附的 PPT、其中我总结了测试 报告。

    e2e.ti.com/.../Bugatti_5F00_PCIe_5F00_Initial_5F00_Transition_5F00_Error_5F00_Ver_5F00_04.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abi:

    感谢您再次发送报告。 您是否可以在预设4将根复合体设置为 Gen3合规性模式、并在演示文稿中的相同点捕获/发送屏幕截图?

    此外、您能否尝试降低转接驱动器上的 EQ 指数?

    最棒的

    David