This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:SMB 写入的设置何时生效

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185961/tusb8041-when-does-the-setting-written-by-smb-become-effective

器件型号:TUSB8041

您好!  

请告诉我 USB3.0集线器 TUSB8041的规格。

我想将 MCU 连接到 TUSB8041的 SMB 终端、并编写各种设置。 在这种情况下、请告诉我 SMB 写入的时序规格。

・SMB 写入的设置何时生效?
・如果我在 USB 上行通信(例如 Get DESRIPTER)启动后从 SMB 进行设置、会发生什么情况?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ASTRO:

       如果要使用 SMBUSz 更改配置,则需要 下拉 SMBUSz。 在配置完成之前、集线器不会启动 USB 枚举。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    [引用 userid="465179" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185961/tusb8041-when-does-the-setting-written-by-smb-become-effective・在 USB 上启动通信后(如 Get DESRIPTER)、如果我从 SMB 进行设置、会发生什么情况?[/quot]

    以防万一、我想确认上述项目。
    就数据表而言、规范是通过清除 cfgActive 来终止 SMBus 模式。
    在 USB 上启动通信后、如果您尝试通过 SMBus 进行设置、会发生什么情况?

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SMBusz 为低电平,集线器将无法启动 USB 通信。 除非 SMBus 首先为高电平,否则一旦开始 USB 通信,就会将 SMBus 设置为低电平。 这是您想要做的吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    我计划使用内置 OTP 的默认值或连接外部 EEPROM、但我想删除 EEPROM 以降低成本、并将 MCU 连接到 SMB 终端以写入各种设置。

    出于安全目的、我想知道在 USB 上启动通信后从 SMB 进行设置时会发生什么操作。

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、仅 PD SMBusz 引脚。 当器件通电时、它将首先配置 SMBusz。 配置完成后、它将启动 USB 通信。

    寄存器

    Brian