This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:MDI-连接、使用 SGMII

Guru**** 2547320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186056/dp83869hm-mdi-connection-with-sgmii-usage

器件型号:DP83869HM

如果我以这种方式使用两个 PHY:  

MCU <=RGMII==>第1个 PHY (RGMII 至 SGMII 桥接模式)<=SGMII==>第2个 PHY (SGMII 至铜)=>具有集成磁性元件的 RJ45

我是否仍然需要连接第二个 PHY 的 MDI 接口?   

我注意到、我在 SGMII 上收到了链路检测信息。  

是否有人知道通过 SGMII 传输哪些信息、以及在配置为硬接线时需要 MDI 接口的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    [引用 userid="542868" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186056/dp83869hm-mdi-connection-with-sgmii-usage MCU<=RGMII==>第1个 PHY (RGMII 至 SGMII 桥接模式)<=SGMII==>第2个 PHY (SGMII-至铜线)===>RJ45 (具有集成磁性元件)

    在上述设置中、第1个 PHY 配置为介质转换器、因此第1个 PHY 不需要 MDI 接口。

    第二个 PHY 需要 MDI 接口来实现铜缆接口。 MDI 表示介质相关接口、它可以是光纤铜缆、具体取决于 PHY。

    [引用 userid="542868" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186056/dp83869hm-mdi-connection-with-sgmii-usage "]是否有人知道在配置为硬接线时通过 SGMII 传输哪些信息以及哪些信息需要 MDI 接口?[/quot]

    媒体独立接口(SGMII)从 MAC 传输数字信息、而 MDI 接口将模拟信息传输到媒体/线路侧。

    对于 RGMII 和其他并行接口、链路检测仅可在 MDI 侧进行、而对于 SGMII、链路检测功能可用于在媒体接口上使用光纤。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、  
    抱歉、我不知道措辞。  我指的是管理接口。  当我通过硬件分层进行配置时、两个 PHY 是否都需要管理接口?  

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如果 PHY 通过自举配置 MDC/MDIO、则 PHY 的功能不需要该配置、但如果您想调试读/写寄存器、则在没有管理接口的情况下会变得具有挑战性。

    此致、
    Rahul