This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C32AT:工业浪涌、器件老化

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, DS26C32AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183507/ds26c32at-industrial-surge-device-burn

器件型号:DS26C32AT
主题中讨论的其他器件:AM26C32

您好,

我在执行浪涌操作时使用了 DS26C32AT 和 AM26C32进行了烧写。 该附件专为原理图的这一部分而设计。 之后、TVS 管(类似于低功耗 ESD 的小型管)被添加到信号传入的位置。 要进行浪涌、器件仍会损坏。因此、需要多少功率 TVS 来防止工业浪涌? 是否有解决此问题的好方法?  

e2e.ti.com/.../DS26c32at-AM26c32.docx

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    已为此线程分配了一名工程师。  由于假期原因、TI E2E 设计支持论坛的回复可能会延迟至1月3日。 感谢您的耐心等待。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    因此、可以采取一些措施来防止这些器件上的浪涌:

    该 IC 不具有浪涌额定值-因此如果发生任何过压、它将转换为分流电流、以保护通信节点。 我们在非浪涌器件上实施浪涌保护的一般方法如下所示:

    其中将在 R1/R2和 TVS 二极管之间添加端接电阻和偏置电阻器。 R1和 R2的阻值介于10和100欧姆之间、并且采用耐脉冲的厚电阻器、有助于保护器件。  

    因此、我建议采用这样的保护方案、以帮助保护器件。 在最坏的情况下、使用的 TVS 或浪涌二极管将取决于输入端的电源输入、因为钳位电压应在额定值范围内以保护器件免受损坏。  

    这对您的系统来说是可行的吗?

    此外、如果我可以问您为什么要使用此器件-我们确实有内置浪涌保护的差分器件、根据具体需求、这些器件可能会使应用受益-即、如果您需要多通道设置、并且无法使用可能更好的多个器件 如上所述实施保护方案 -但任何灵活性都可能提供更多设计选择。  

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我的客户没有回复任何信息、他们希望直接为建议的电视型号提供帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    通常、我们建议使用的器      件是 CDSOT23-SM712、这是一个 RS-485专用保护二极管、也适用于该器件、推荐使用的电阻器之一是(0603封装的厚膜) CRCW060310R0JNEAC、电阻为10欧姆。 这是我们针对这种保护的一般方法。  

    最棒的

    Parker Dodson