This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:THVD1452可替换为 SN65HVD33/SN75LBC180/THVD1552

Guru**** 2796865 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452, SN65HVD33, SN75LBC180, THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186174/thvd1452-thvd1452-can-be-replaced-with-sn65hvd33-sn75lbc180-thvd1552

器件型号:THVD1452
主题中讨论的其他器件: SN65HVD33SN75LBC180THVD1552

大家好、

客户考虑使用 THVD1452替换下面的每个 RS485器 件、因为 THVD1452可以支持3.3V/5V。  一般而言、还有其他问题吗?

电源电压= 3.3V 的 SN65HVD33

 电源电压= 5V 时的 SN75LBC180

THVD1552、电源 电压= 5V

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Noriyuki-San、

    这应该是可以的、因为 THVD1452可以在所有这些条件下运行、但需要注意以下几点:

    1.如果是无源失效防护(偏置电阻器) 它们的值可能需要稍微改变、因为 THVD1452具有最高的输入阻抗、因此根据总线负载的不同、这些值可能需要改变以获得相同的噪声裕量-但这不应该是一个重大变化。

    THVD1452比 LBC180和 HVD33快-因此、虽然 THVD1452的传输速度比其最大速度低-但其转换时间将会更快、这可能会产生更多的高频能量、从而导致更多的 EMC/EMI 问题。 如果系统已终止、并且具有适当的网络拓扑(两个器件采用点对点拓扑、否则首选菊花链拓扑)且阻抗匹配正确、则不应导致太多问题、但应加以考虑。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson