This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:如何在应用更高的 EQ 增益时消除噪声

Guru**** 2872290 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB216-Q1, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180531/tusb211-how-to-remove-the-noise-when-applying-higher-eq-gain

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB216-Q1TUSB216

您好、TI 专家、

我的客户使用 TUSB211制作了 Apple CarPlay 模块。

问题是、较新的 iPhone (通过 iPhone 12)无法通过 CarPlay 模块连接到汽车。 (在 iPhone 11系列下正常。)

经测试可在 TUSB211设置中更改 EQ 增益控制、发现随着增益控制的增加、噪声会增加。 请参考下图。

如何消除此噪声? 您有什么解决方案吗?

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    您能否为此设计提供原理图或布局文件? 此外、如果有任何眼图、也会很感激。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    感谢您的支持。

    以下是您请求的其他信息。

    此信息为机密信息、因此我将在您下载此文件后将其删除。

    (文件已删除。)

    这是客户提出的另一个问题、

    我的客户想知道、它是低逻辑信号或高逻辑信号、位于下面的红色虚线框中。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    这似乎是由于信号反射造成的、此外 TUSB211不是我们用于汽车的最佳转接驱动器。

    您在何处测量信号? 这可以帮助我们确定信号应该是什么样子或会影响信号的什么。 方框图将是一种很好的显示方法。

    此外、如果可能、我建议查看 TUSB216-Q1、因为它是同一线路中较新的转接驱动器、并已针对汽车应用进行了测试。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    感谢您的支持。

    实际上、我的客户在其应用中使用了 TUSB211-Q1、问题是只有 通过 iPhone 12才能通过 TUSB211-Q1进行连接。

    这是否是由于反思而失败的原因?

    我们无法通过固件或附加原理图修复它(消除此噪声)?

    TUSB216-Q1比 TUSB211-Q1更适合的原因是什么?

    原因最终客户认为这是一个非常紧迫的问题、因此我们认为解决这个问题对我们非常重要。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    可能导致反射的一个因素是阻抗不匹配。 是否可以验证 iPhone、电缆和电路板之间的阻抗是否匹配?

    此外、如果您可以发送布局文件、我们可能会查看设计的阻抗并查看其中是否存在问题。

    TUSB216和 TUSB211之间的一些差异可在以下位置找到: e2e.ti.com/.../tusb211-request-to-check-the-difference-between-tusb211-and-tusb216

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    感谢您的支持。

    正如我说过的、仅在 iPhone 12上断开连接。

    我看到了您提到的链接、TUSB216包括直流升压功能、而 TUSB211不包括。 它是否会影响连接和断开的性能?

    2.您是否有 USB 线路的阻抗范围才能成功运行?

    我将向我的客户询问布局文件。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    1) 就 CarPlay 而言、是的、我相信 DC Boost 功能将有助于确保 CarPlay 在所有手机型号上都能正常工作。 该提升有助于满足 CarPlay 指定的裕度。 它也有助于一般的信号。

    2.通常,USB 2.0高速信号的信号端接电阻为45欧姆。 有关这方面的更多详细信息、请访问 :https://www.usbmadesimple.co.uk/ums_6.htm

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    感谢您的支持。 测试目前进展顺利。

    我还有一个问题、您有没有关于交流升压和直流升压的区别以及它们是如何工作的文档?

    原因最终客户需要此内容、并将就此问题召开会议。

    请检查相关信息。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    有关交流/直流升压的更多详细信息、请参阅此 E2E: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1119016/tusb212-tusb212-ac-boost-dc-boost?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AC%2520Boost#

    正如您指出的、TUSB216以及任何经过 TUSB211的转接驱动器也会对信号执行直流升压、从而提高图中的 VHigh 和 VLow 电压、从而使眼睛有更多的间隙。 交流升压主要影响眼图的上升沿和下降沿。

    如有任何其他问题、请告知我。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    感谢您的支持。

    很抱歉、我无法打开您给我的链接。 再次检查租约。

    查看上面的链接后、我将提出更多问题。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    嗯、这很奇怪。

    这是线程中的一个片段、介绍了交流/直流升压的作用。

    至于交流/直流升压转换器的工作方式、除了向通过器件的信号注入电流以对其进行升压之外、我们还能说什么了。

    如有任何其他问题、请告知我。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    追逐、这些捕获的波形、数据包是从手机还是音响主机传输的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WIN:

    是的、你是对的。 请建议清除此问题、尽管它们已经使用 TUSB216进行了测试。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有回答数据包是来自手机还是来自音响主机、