This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F31MQML-SP:如果一个驱动器短路会发生什么情况

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186136/ds26f31mqml-sp-what-happens-if-one-drive-is-shorted

器件型号:DS26F31MCML-SP

您好!

我正在考虑将 DS26F31MCML-SP 用于 RS422通信。 我们需要冗余、我们使用的当前驱动程序可能会出现一个问题、如果一个驱动器死机、可能会导致整个芯片死亡。 DS26F31MCML-SP 在功能上看起来非常相似、但问题仍然是、如果一个驱动器短路或断裂、它是否可以使整个芯片断电?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    一个通道短路(因为该器件可以按照标准要求处理短路、但短路可能会导致结温升高、如果故障持续时间过长、则可能会导致通道发生故障) 不会影响其他通道、因为它们是单独的-唯一共用的连接是内部使能信号和 VCC/GND。  

    如果短接被推得太长和/或其中一个通道上发生损坏事件-它对其他通道的影响实际上取决于所造成的实际损坏-但简言之、它可能会影响其他通道。

    总线引脚故障可能导致 VCC、GND 或两者与损坏的通道发生短路。 如果是、两个其他通道都将不起作用、因为 VCC 和 GND 之间有一条低阻抗路径。

    2.在短路情况下、如果结温升高过多(由于短路+其他驱动器电流消耗)、器件可能会过热、并且在故障情况下会在多个点发生损坏。

    问题是、损坏1个通道可能只会导致这些引脚受损 -但由于所有引脚都连接到 VCC 接地、因此始终有可能影响整个器件-可能还会影响整个总线、具体取决于故障模式。  

    因此、在故障/故障期间、整个芯片可能会因特定的故障机制而受损。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson