This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:TUSB4041I 和 TUSB8041的热性能数据

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185964/tusb4041i-thermal-data-for-tusb4041i-and-tusb8041

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件: TUSB8041

您好、支持团队、

我的客户请求我们提供 TUSB4041I 和 TUSB8041的热性能数据、您能提供吗? 运行期间的热像图或外壳顶部温度信息非常有用。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宜家达-圣

    我们仅提供数据表中两个器件的热阻数据。 请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf、 外壳顶部 温度取决于系统级特性、例如安装部件的印刷电路板(PCB)的设计和布局。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    感谢您的支持。 您在运行期间是否有功耗数据(瓦特)? 它们可以通过应用手册计算参考结温。

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宜家达-圣

    有关集线器输入电源电流、请参阅第7.7节。

    谢谢

    David