This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:波形上的纹波

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186191/sn65hvd234-ripple-on-the-waveform

器件型号:SN65HVD234

您好 TI,团队

关于 SN65HVD234DR 的 CAN H/L 的输出、您是否会咨询 TI 并检查是否有任何波形纹要求、如下图所示。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是共模噪声、因此对差分电压没有影响。 让示波器减去两个输入。

    我怀疑此振铃是由电源上的负载引起的。 确保去耦电容器靠近器件且足够大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    高开关、

    该器件应具有该纹波。 该器  件的共模隐性偏置(2.3V)不同于显性驱动状态共模电压(Vcc / 2 ~= 1.85V)。 由于总线的共模需要在这些驱动状态之间切换、因此预计会出现这种切换。 当将其应用于实际 CAN 总线时、寄生电感和电容会导致此共模偏移引入的能量振荡和振铃。 正如 Clemen 所说、由于所有这些噪声都处于共模模式、因此不会影响差分信号、因此不会降低 CAN 数据的完整性。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott