This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:TCA9546A SDA 测试条件

Guru**** 2582415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186109/tca9546a-tca9546a-sda-test-condition

器件型号:TCA9546A

大家好、团队成员

我是否可以知道、VOL = 0.4V、 VOL = 0.6V 的测试条件取决于要决定什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 King:

    VOL 是开漏驱动器将 SDA 线路拉至低电平时在 SDA 线路上看到的输出低电压。 该电压是根据电阻 RL 到 VCC 的上拉强度设置的。  

    数据表的图1中可能提供了一个更好的方法、其中显示了三个不同 VCC 电平下的 SDA 输出低电压(VOL)与负载电流(IOL)之间的关系。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 规范要求所有器件以3mA 电流工作、并且在400kHz 频率下具有可选的6mA 模式以及针对400pF 总线的宽松输出电压限制。 数据表仅显示支持这两者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Tyler 和 Clemens。