This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:基于 Microsoft®︎ Windows®︎ 的 EEPROM 实用程序

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185809/tusb8044a-microsoft-windows-based-eeprom-utility

器件型号:TUSB8044A

大家好、团队、

我的客户有关于 TUSB8044A 的请求和问题。 请提供支持吗?

1) 1)我的客户希望获得 用于 TUSB8044A 的基于 MicrosoftRegisteredWindowsRegistered的 EEPROM 实用程序。
是否将此实用程序发送给我? 我的邮件地址是 a-tamazaki@ti.com

2) 2)在 TUSB8044A 数据表中的8.5.1配置寄存器上、地址 D0h-D4H "是、但不更改默认值"被写入。  
通常、EEPROM 在所有数据中的默认值为"1"、那么我们是否可以考虑 默认值应为"1"?

感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山崎-圣

    我向您发送了 EEPROM 编程实用程序和示例文件。  

    对于第二个问题、如果您查看示例文件、  

    D01E00011110'保留、但不更改默认
    值 D11E00011110'保留、但不更改默认
    值 D21E00011110'保留、但不更改默认值
    D31E00011110'保留、但不更改默认
    值 D41E00011110'保留、但不更改默认值 

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    感谢您的支持。
    我明白了。

    此致、
    Akihisa Tamazaki