This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:关于 RGMII 信号的特性阻抗

Guru**** 2762905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183042/dp83867ir-about-characteristic-impedance-of-rgmii-signals

器件型号:DP83867IR

大家好、

我正在使用 DP83867IRRGZR 开发 PCB。

我对 RGMII 信号的特性阻抗有疑问。
第9.2.2.1.1节规定、该模式的特性阻抗应为50Ω Ω。

是否涵盖了所有单端信号连接到 DP83867IRRGZR?
是否有必要对如下所示的信号控制50Ω?
 RX_ER
 MDC
 MDIO

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Tatsuo、

    让我向团队核实一下这一点。 由于假日季、我下周再见。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsuo、

    根据数据表的第11节:

    "除非另有说明、否则所有信号布线均应为50 Ω 单端阻抗。 差分走线应为50 Ω、单端和100 Ω 差分。 请注意、阻抗在整个过程中是恒定的。 阻抗不连续性会导致反射、从而导致 EMI 和信号完整性问题。 必须避免在所有信号布线上出现残桩、尤其是差分信号对"

    请参阅第11节、了解更多布局指南。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San

    感谢你的答复。

    第 11节规定:
    长度匹配对于 MAC 接口也很重要。 所有发送信号布线长度必须相互匹配、所有接收信号布线长度必须相互匹配。

    MDIO 是一个与 MDC 同步的输入/输出信号。
    MDC 和 MDIO 信号之间的长度是否应与其他单个信号分开?

    此致、
    Tatsuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsuo、

    只要符合 IEEE802.3标准第22.3.4节中所述的时序要求、MDC/MDIO 就不需要进行长度匹配。

    谢谢、

    David