This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050-EP:器件很容易因未知问题而损坏。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185906/sn65hvd1050-ep-the-device-easy-damage-with-unknow-issue

器件型号:SN65HVD1050-EP

大家好、

我的客户使用 SN65HVD1050MDREP 替代其他竞争对手。 由于采用了旧设计、因此需要使用引脚5作为基准输出。

但在测试期间、引脚4和引脚5很容易损坏。 是否还有其他方案也将引脚5用作基准电压输出

BTW I SAW  SN65HVD1050MDREP  在 P1~P2数据表中有一些说明。 在其他等级的规格中、没有看到这样的描述

这是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    这是适用于所有器件的 ESD 和器件灵敏度的标准免责声明。

    RXD 和 Vref 为何会受到损坏? 客户设计中有哪些方面特别需要占用这些引脚?

    此外、客户的应用是否需要增强的产品评级?

    最棒的

    Danny