This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:与 RGMII 时序相关的输入和输出电容差

Guru**** 661510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181283/dp83tg720r-q1-rgmii-timing-related-input-and-output-capacitance-differences

器件型号:DP83TG720R-Q1

专家您好!

我发现 Tx_D0/Tx_D1/Rx_D2/Rx_D3  RGMII 数据线的 RGMII 时间要求(输入电容和输出电容)与其他数据线不同,我的问题是为什么差分 TI 设计行为在端口上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    这是由 PHY 的内部架构造成的。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否是 IBIS 模型中已经考虑过的最坏情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回顾720的 IBIS 仿真、它们似乎描述了每个版本器件的最佳、最差和标称情况。

    谢谢、

    Evan