This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0387:关于 RREF 值

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185737/lmh0387-regarding-value-of-rref

器件型号:LMH0387

您好的支持团队。

我们要调整 BNC_IO 输出幅值800mV。

RREF 的值应该是多少?

我们观察到、RREF=680欧姆时为720mV。  

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    您可以减小 RREF 值、但请检查眼图形状/图。 使用680欧姆 RREF 实现了最佳眼图形状。 建议不要低于665 Ω RREF 值。

    此致、Nasser