This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111A:信号传输原理

Guru**** 2932100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185539/ds100br111a-principle-of-signal-transmission

器件型号:DS100BR111A

大家好、

芯片是重建信号并将其发送出去、还是放大信号并将其发送出去? 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    DS100BR111A 是中继器、这意味着它会放大信号并将其发送出去。

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的支持。

    此芯片只有 DEM,我无法调整 PREM 吗? 如何实现 PREM? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    DS100BR111A 没有预加重控制。 只能对接收均衡、发送去加重和发送 VOD 控制进行调节以进行信号调节。

    最棒的

    卢卡斯