This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:发生网络风暴时出现连接问题...

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180050/dp83848i-connection-issue-while-network-storm-occurred

器件型号:DP83848I

尊敬的 Sirs:

我的客户需要有关 DP83848I 设计的评论。 它们的器件是交流电源的功率监控器/仪表。

1.网络风暴发生时,设备链路和活动 LED 指示灯将熄灭。

2.设备重新启动后,将 其连接至 PC, PHY 仍然无法正常工作,链路和活动 LED 指示灯仍然熄灭。

3.检查寄存器: REG<0x0001>第2位链接状态为"0"

客户添加调试代码以检查链路状态是否为"0"、并保持10分钟、器件将重新启动。

这可以解决上述问题、但会出现另一个问题:

1.客户不知道链路状态是“0”,原因是实际的网络断开或 PHY 挂起。

使用此调试代码、如果 LAN 电缆未连接、器件将始终在现场测试中重新启动。

  

 如果有更好的解决方案或客户建议、我可以向您寻求帮助吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我对您所谓的"网络风暴"感到困惑。 这是什么? 此外、这是否意味着 PHY 在"网络风暴"之前链接?

    此外、什么会导致 LED 熄灭? 器件是否已断电/断开连接?

    最后、这些测试在什么工作温度下进行?

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    网络风暴就是所谓的广播风暴。

    您可以参阅以下链接。

    https://forumautomation.com/t/what-is-network-storm/10699

    在风暴发生之前、PHY 工作正常。

    当 LED 关闭时、系统仍然通电。

    系统工作温度正常(30°C)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    感谢您发送此信息性链接。  现在知道网络/广播风暴的定义、我怀疑处理器或 MAC 可能是这里的问题。  

    此致、
    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的回复!

    在客户添加调试代码后、是否有任何建议可帮助他们提出问题?

    谢谢。

    ===================

    1.客户不知道链路状态是否为“0”,原因是实际的网络断开或 PHY 挂起。

    使用此调试代码、如果 LAN 电缆未连接、器件将始终在现场测试中重新启动

    ===================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您能给我提供有关此调试代码工作原理的更多详细信息吗? 此外、客户是否已设法检查处理器或 MAC 是否存在任何潜在问题?

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jsson:

    让我解释更多!

    网络风暴发生后、网络断开、LED 将关闭。

    此时、客户认为 MCU 和 MAC (嵌入在 MCU 中)仍然可行、因为他们可以从 MAC 读取 PHY 寄存器数据(链路状态)到 PHY、并且链路状态为"0"、这意味着连接断开。

    重新插入 LAN 电缆无法解决问题、并且指示灯仍然熄灭。

    客户可以看到的是连接中断、但无法确定是由 PHY 挂起还是实际网络丢失造成的。

    是否有 DP83848I 寄存器可供客户检查或读取、以了解 PHY 是否仍然有效?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    LED_LINK、LED_SPEED 在 DP83848上默认具有反极性(即关断时为高电压、导通时为低电压)。  数据表的第6.3.3.1节对此进行了说明。 您能否检查这些设置是否正确?

    此外、请检查所有自举设置是否均已针对您的目标模式进行了正确配置。

    此外、如前所述、PHY 将指示它已通过 LED_LINK 引脚与链路伙伴建立链路(ON =建立链路)。 寄存器 REG<0x0001>位2还将提供 PHY 的链路状态。

    此致、

    Jason Lee