This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:光纤连接问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180502/dp83822hf-fiber-connection-problem

器件型号:DP83822HF

你(们)好

1.您能否帮助查看以下 DP83822原理图以及任何需要调整的问题

如下面的光纤连接图所示、连接了两个 SPS-3120G、链路指示灯亮起、但无法执行正常连接传输

使用电阻器将此板的 DP83822HF 从自举模式切换到铜缆模式时、请使用两根 RJ-45铜缆进行连接、现在可以进行正常连接传输

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    我没有看到任何原理图、您可以方便地将其发送出去吗? 谢谢!

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这里是我们的 DP83822原理图检查清单;请仔细检查、并告知我任何其他问题!

    e2e.ti.com/.../DP83822_5F00_-Schm_5F00_Checklist_5F00_StrapTool-_2800_1_2900_.xlsx

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    抱歉、原理图如下所示

    e2e.ti.com/.../DP83822H.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    感谢您的发送! 有机会时、您能否发送已完成的检查清单?

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    光纤模块 SPS-3120G 在接收信号并将其传输到 DP83822F 时没有问题、数据包可以正常传输。 使用示波器测量 DP83822F 的 RD_P 和 RD_M 能量到载波信号,但当 DP83822F 通过 SPS-3120G 将信号发送到其他光纤设备时出现问题,DP83822F 的 TD_P 和 TD_M 无法使用示波器测量信号。 DP83822F 是否存在导致 TD_P 和 TD_M 无法发送 TX 信号的机制或原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    您使用的是什么 MAC 接口? 此外、您是否尝试 过执行环回测试?

    此致、
    Jason Lee