This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:TUSB1002A 的功耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185778/tusb1002a-power-consumption-for-tusb1002a

器件型号:TUSB1002A

我的客户在断开模式下测量功耗、但结果最差。

但它们仅使用 PCIe 接口、PCIe 模式也可以遵循 断开连接/U2/U3:< 1.9mW?

如何检查 TUSB1002A 是否进入断开模式?

MODE=0、ENABLE = 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 USB 断开模式下、模式为 F 或1、EN 为1。 TX 正在发送 Rx 检测信号(脉冲信号)、RX 端接关闭。

    断开模式下的电源有多差?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    因此、如果 MODE = 0或 R、则无法进入断开模式、对吧?

    它们在 PCIe 接口中使用 mode=0和 EN=1、功耗约为330mW、我认为 TUSB1002A 未进入断开模式。

    那么、如果可以进入断开模式、我想使用 PCIe 模式检查 TUSB1002A (mode=0 EN=1)吗?  

    如果无法在 PCIe 接口中进入断开模式、PCIe 是否可以进入任何节能模式、如 L0或 L1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mode=0是正常的转接驱动器模式、无法进入断开模式。

    您可以尝试 mode=R、PCIe 模式。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我想与您联系、如果 MODE=R、TUSB1002A 可以支持 L0或 L1进行 PCIe 电源 管理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查系统并向您提供更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    远:

      MODE=R MODE 不支持 U1/U2 或断开连接、这就是电源如此高的原因。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCIe 电源状态如何进入 L0和 L1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是说 PCIe 模式不支持 L0或 L1。

    此致

    Brian