This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:关于 BYPASS 和 REDRVier 之间的上升/下降时间比较。

Guru**** 2383420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184232/tusb212-about-rising-falling-time-compare-between-bypass-and-redrvier

器件型号:TUSB212

你(们)好  

我的客户已经测量了 USB 旁路模式和 REDRVier 模式、并发现旁路模式的上升/下降时间更好、这有道理吗?

e2e.ti.com/.../Far-End-High-Speedtest-results-for-L1_5F00_60mV.pdfe2e.ti.com/.../Far-End-High-Speedtest-results-for-A01_2D00_bypass.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在转接驱动器模式下、上升/下降时间比旁路模式快10%、这是有道理的。 因此 、它似乎是对  上升/下降沿进行升压的转接驱动器。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    随附的报告似乎旁路模式快于转接驱动器模式。

    旁路模式

    转接驱动器模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您 现在的 EQ 设置是什么? 您是否尝试过其他 E 设置?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    转接驱动器 EQ 设置如下所示、

    旁路模式

    交流 L1和直流60mV

    交流 L3和直流60mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我检查一下系统。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有任何系统更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    远:

      系统认为这一切都取决于传入的信号波形。 它可以使它更快或更慢。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我与客户举行了调试会议、他们问我 USB 信号为什么具有绿色圆圈区域行为、您 对此随机抖动有什么经验吗?

    USB 主机是摄像头、接收端是 SoC (Qualcomm)、它们在 SoC 端进行探测是否合理?

    如果影响 USB 信号抖动、您能否告知我们转接驱动器 PWR? 我们是否有纹波规格?

    我通过邮件向您发送详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色是一致 的还是随机的?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    远:

      您能否查看绿色部分从第一个边沿开始的波形?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来 一致、可以在全 EQ 设置中看到绿色、但不带转接驱动器。

    您的意思是、绿色的可能是 USB 信号的第一个?  

    我们是否有任何纹波规格、或者3V~3.6V 的 VSUPPLY 可以用于转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们不会增加第一个边沿,不包括第一个边沿和最后一个边沿的眼图。

    我们没有纹波规格。Vsupply 3-3.6V 正常。

    Regagrds

    Brian