This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:接口论坛

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184880/tusb211-q1-interface-forum

器件型号:TUSB211-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB211TUSB216

主题:USB 问题和 TUSB211 (TBC)可能涉及的问题

我们目前面临着几分钟后车载播放器出现不及时断开连接的不可接受和反复出现的问题。 显然,它只涉及 iPhone 12、13和14。 我们的 USB 链的每个块都满足 USB.org 标准。 不同一级的多种设计会受到影响。

经过我们的调查、这个问题与断开协议所涉及的 SOF EOP 区域中存在不符合标准的信号之间似乎存在联系。 观察到的内容:

 

经过我们的调查和调查、发现/未调查、似乎涉及到使用德州仪器 TUSB211。 将其移除或将其增益降低至0dB 可消除该问题、但代价是眼图退化。 TUSB211不仅可以提升 USB 边缘性能、而且还会产生一些用于 iPhone 的噪声。 它的行为类似于… 振荡器、它实际上接近于什么。 无论如何、到目前为止、无论带宽和采样率如何、都未观察到来自 iPhone 12、13或14的类型边沿/尖峰。 也无类型返回损耗。 问题:

1) 1)您是否已被告知此类问题 ?

2) 2)如果是、根本原因是什么? 可能的对策(布局、额外滤波等) ?

3) 3)同样、在与 TUSB216进行的比较测试中、一级供应商未观察到此问题。 有什么具体原因?

4) 4)是否符合 TUSB216 AEC-Q 标准?

5) 5)我们希望测试独立的 TUSB211和 TUSB216、以便高效地分离变量。 您是否有演示板、我们可以尽快进行实验?

 

此主题非常紧迫:我们正在努力处理客户的投诉。

 

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:   

      请 请在下面的蓝色部分找到我们的回复

    1) 1)您是否已被告知此类问题 ?  

    • ->否、以前未报告过此情况。 故障率是多少?

    2) 2)如果是、根本原因是什么? 可能的对策(布局、额外滤波等) ?   

    • 如果是对噪声进行升压、是否有在示波器上捕获的噪声? 它们能否捕获单端信号(共模电压)以用于通过和失败场景。

    3) 3)同样、在与 TUSB216进行的比较测试中、一级供应商未观察到此问题。 有什么具体原因?   

    ->在较新的几代产品中已有改进、具有更高的共模噪声滤波和高共模范围。

    4) 4)是否符合 TUSB216 AEC-Q 标准?

       是的

    5) 5)我们希望测试独立的 TUSB211和 TUSB216、以便高效地分离变量。 您是否有演示板、我们可以尽快进行实验?

        两者均可从 TI.com 获取

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    非常感谢您的快速回复。

    我看不到使用汽车器件设计的 TUSB211和 TUSB216 EVM。

    这是否意味着汽车和工业设备与同一设备(onlu qual 和 test 是不同的)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保罗:

      是的、 有相同的器件、但质量和测试不同。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设置。  
    什么是拓扑? 转接驱动器相对于音响主机、电话、电缆等放置在何处  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否仅在扩展 EOP 期间出现噪声?

    断开连接是否是唯一的故障在断开连接之前是否有任何音频噪声?  
    数据包波形捕获在哪个点?  
    您能显示电压标度吗? 无噪声情况的解决方案。
    当您提到0dB 时、您使用的 EQ 引脚电平是多少。 原始设置是什么。 什么是通过设置。  
    什么是拓扑? 转接驱动器相对于音响主机、电话、电缆等放置在何处  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自雷诺的消息:

    “随附了上次报告,我向博世发布,以更新我们与 P. Desrumaux 进行的调查。 您提出的大多数问题都会得到文件的解答。

    关于 TUSB211的配置设置、Bosch 和 DES 均将增益设置为3级(EQ 增益最大值)、我们使用不同的增益进行了测试、并演示了尖峰幅度的影响。

    我们建议您在下周三上午与您的专家一起查看所有待决问题。 我坚持要了解 TUBS211和 TUSB216参考(设计、布局、过程)之间的硬件差异。

    我将在明天向大家介绍测试结果。

     感谢您的大力支持"

    请告诉我您是否可以 支持与雷诺的会议。

    .e2e.ti.com/.../TI-phy-boost_5F00_Carplay-disconnection-complaint-_5F00_AIVI-access-system.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保罗:

      您是说我们在周三早上有电话吗? 达拉斯时间还是欧洲达拉斯?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将无法分享211和216设计的详细信息、但我可以在通话中回答问题。

    增益电平2是最大设置、因此我假设它们是指电平2。  

    他们能否确认断开连接是在 CarPlay 角色交换之前还是之后发生(当电话成为主机时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是使用 TUSB211和 TUSB216进行的雷诺比较测试。

    我让您回顾一下这份材料、以便为 1月13日与客户会面做好准备。

    谢谢你

    .e2e.ti.com/.../TUSB-TI_5F00_Carplay-disconnection-complaint-from-ULC-system-100123.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供数据。 我们将审查并为客户的电话做好准备。

    寄存器

    Brian