This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:在 USB2信号问题上使用

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185247/tpd1e01b04-use-at-usb2-signal-question

器件型号:TPD1E01B04
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06

大家好、

我的客户在 其高速信号中使用我们的 TPD1E01B04。

在数据表 的典型应用捕获中、我们展示了对于 USB2、我们建议使用 TPD4E05U06。

  1. 我们是否可以知道  TPD1E01B04和 TPD4E05U06之间的主要区别是什么?
  2. 如果我们使用 TPD1E01B04来保护 USB2 高速/全速/低速信号、会有什么问题吗?
  3. 我们应该如何判断我们应该使用哪部分来获得这种不同的速度信号?

谢谢!  

Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    这些器件之间的主要差异是极性、通道数和工作电压。 TPD1E01B04是一款工作电压为3.6的单通道双向二极管、而 TPD4E05U06是一款工作电压为5.5V 的4通道单向二极管。有关  反向工作电压和极性配置的更多详细信息、我建议查看此常见问题解答 ESD 基础知识。  

    2/3. 对 USB2.0使用 TPD1E01B04没有问题。 USB2.0的最大速度为 480Mbps、该器件具有0.18pF 的极低电容、足以支持该信号速度。 TPD4E04U06具有0.5pF 的低电容、因此它还可以支持 USB2.0信号。 有关电容的更多详细信息、请参阅此 常见问题解答 ESD 电容  

    判断器件是否支持特定信号速度的最佳方法是查看数据表中的插入损耗图。 一般经验法则是确保所保护的信号速度低于插入损耗图上的-3dB 点、以最小化信号衰减。 TPD1E10B04的插入损耗图如下所示、您可以看到 20GHz 时为-3dB 点。  

    。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sebastian、

    感谢您的详细回复、您将学到很多。

    还有一个问题:  

    由于 USB2 信号 D+、因此在低速/全速模式下、D-电平可以是3.6V。

     这对我们的 TPD1E01B04来说还不错吗? 是否会有问题?

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    只要 D+、D-线路上的最大电压为3.6V、就没有问题。 即使线路上的电压略高于3.6V、二极管也只会泄漏几 nA 的电流。 一旦线路上的电压达到击穿电压(对于该器件大约为6V)、二极管将开始传导更大的电流。   

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  Sebastian