This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:DP83867CS PHY 无法与笔记本电脑或 PC 进行自动协商

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180191/dp83867cs-dp83867cs-phy-is-not-able-auto-negotiate-with-laptop-or-pc

器件型号:DP83867CS

您好!

我们在 嵌入式电路板中使用 DP83867CS 通过 RGMII 与以太网 MAC 相连。 具有自适应启用自适应设置和10/100/1000 Mbps 速度支持、双工全双工。

当我们尝试将嵌入式电路板与 PC 或笔记本电脑连接时、PHY 无法自动协商、在调试时、我们发现 PHY 既不接收链路伙伴功能、也不发送链路伙伴功能。  以下是用于参考的控制和状态寄存器的值。

寄存器  
0x0000 0x1140
0x0001 0x7949
0x0002 0x2000
0x0003 0xA231
0x0004 0x01E1
0x0005 0x0000
0x0006 0x0065
0x0007 0x2001
0x0008 0x0000
0x0009 0x0000
0x000A 0x0000

此外、

当两个嵌入式电路板与以太网电缆连接在一起时、PHY 能够自动协商。

请建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿曼

    请允许我咨询我们的团队/资源。 明天下午,我将对你作出更具体的答复。

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿曼

    您能否验证 PC 链路? 此外、您是否尝试过其他连接伙伴(PC 和以太网 PHY 除外?) 此外、是否在 PC 上启用了自动协商?

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我还尝试与1G 以太网分析仪建立链接。 在这种情况下、PHY 和以太网分析仪都无法获得链路伙伴功能。

    在所有三种设置中、在 PHY 和 PC/笔记本电脑或以太网分析仪上均启用了自动协商。

    此致、

    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿曼

    您能澄清一下您的三种设置吗? 根据给定的信息、我看到 PHY 到 PC 和 PHY 到分析仪不工作、而 PHY 到 PHY 工作。 是这样吗? 您是否尝试过 PC 到分析仪?

    此外、您是否在启动后写入/配置 PHY 寄存器?

    根据提供的信息、我们倾向于使用连接方是问题、而不是 PHY 本身的概念。

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    是 PHY 到 PHY 能够自动协商、PHY 到 PC 和 PHY 到分析仪无法正常工作。

    此外、PC 到分析仪正在工作。 所以我们并不怀疑连接伙伴。  

    我们在启动后不会写入任何寄存器。

    此致、

    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿曼

    我与团队一起调查了这个问题、似乎 PHY 千兆位功能被某种程度上禁用了。 您还记得对其进行更改吗? 这很可能会导致问题、因为所使用的 PC/链路合作伙伴仅支持千兆位。 您能否尝试与此链接伙伴进行确认的另一个 PHY?

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我与我的软件团队进行了调查、他们没有配置任何 PHY 寄存器、而是仅使用自举设置进行引导。 如果您愿意、我可以在内部讨论后共享 PHY 原理图。

    此致、

    Aman Banolia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    .Aman、

    是的、请分享相关原理图、我可以在5个工作日内进行原理图审阅并返回。

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:  

    通过附加我们为 RGMII 设计的原理图、自动协商可实现10/100/1000 Mbps 的全双工速度支持。

    DP83867原理图

    此致、

    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿曼

    是否可以发送 pdf 文件而不是 Google Drive 链接? 谢谢!

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    查找随附的 PDF 原理图链接。

    DP83867原理图

    此致、

    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿曼

    同时、在我们查看时、请填写所附原理图检查清单的客户部分。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../7024.DP83867_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:  

    您是否在原理图中找到了可以解决我们问题的东西?

    还随附了设计审查检查清单、供您参考。

    7024.DP83867_Schematic_Design_Review_Checklist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿曼

    Jason 正在与团队进一步探讨这一点、并将与您联系。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿曼

    请尽早发送原始文件类型版本。 发送 GoogleDoc 文件类型要求我获取临时访问权限、这会显著延迟我们支持此查询的能力。 同时、我将仔细检查此清单、并尽快将其返回给您。 谢谢!

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿曼

    首先、简单地说、DP83867具有自定义模式、可用于强制1000Mbps、而无需自动协商;这仅适用于 TI-TI PHY。

    此外、 请尝试写入 寄存器0x001F = X8000 (PHY 复位。)

    您能否确认您能够看到 CLKOUT 引脚并且电源处于所需电压?

    使用的电缆是什么(长度和类型?) 您可以尝试不同的电缆吗?

    您是否已检查 RGMII 接口的对齐和移位模式?

    此致、

    Jason Lee